请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443、 TSW1400EVM
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在运行 IWR1443的捕获演示、并成功执行存储器捕获过程、以便使用 CCS 在 L3 RAM 中获取数据。
但是、当我尝试 LVDS 流式传输模式时、我不知道如何使用开发包中提供的 micro USB 读取流数据。
1.我已使用 IWR1443正确连接了开发包、并使用微型 USB 将开发包与 PC 相连。
2.我已在调试模式下将 IWR1443与 CCS 连接、并按照用户指南中的说明运行捕获演示.xer4f。
3.我已经安装了开发包所需的 USB 端口驱动程序,并且可以在 PC 设备中找到4个 COM 端口。
4.我已按照用户指南中的说明成功发送了 CLI 命令。
我是否可以知道下一步是什么? 用户指南就在这里结束了。
如果我应该使用 Tera Term 并在此处使用 COM5或 COM6读取数据、我是否可以知道端口的配置? 比如波特率等。
最棒的
朱