请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659060/afe58jd18-tsw14j56-jesd204b
器件型号:AFE58JD18主题中讨论的其他器件: TX810、 AFE5818
你(们)好
我是加州大学伯克利分校的研究员。 我正在为神经植入体设计基于8通道超声波的收发器。 我计划使用以下内容来构建接收器原型-
用于模拟前端的 AFE58JD18评估模块。
TSW14J56 JESD204B 高速数据采集和图形发生器卡
TX810是一款8通道、电流可编程、低噪声发送/接收开关
您是否有用于8通道超声波发射脉冲发生器的评估模块?
我没有看到 AFE58JD18评估模块的任何订购链接? 我在2天前就申请了本单元、但没有得到任何回复。 如果有人建议我如何获取此模块的报价、我将不胜感激? 我正在大学进行研究、是否可以通过大学计划订购此产品?
谢谢
Maruthi