This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:TSW14J56 JESD204B

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18, TX810, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659060/afe58jd18-tsw14j56-jesd204b

器件型号:AFE58JD18
主题中讨论的其他器件: TX810AFE5818

你(们)好  

我是加州大学伯克利分校的研究员。 我正在为神经植入体设计基于8通道超声波的收发器。 我计划使用以下内容来构建接收器原型-  

用于模拟前端的 AFE58JD18评估模块。  
TSW14J56 JESD204B 高速数据采集和图形发生器卡  
 TX810是一款8通道、电流可编程、低噪声发送/接收开关
您是否有用于8通道超声波发射脉冲发生器的评估模块?  
我没有看到 AFE58JD18评估模块的任何订购链接? 我在2天前就申请了本单元、但没有得到任何回复。 如果有人建议我如何获取此模块的报价、我将不胜感激? 我正在大学进行研究、是否可以通过大学计划订购此产品?  
谢谢
Maruthi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    我将与团队进行核实、并返回到您的请求状态。
    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maruthi、

    此器件受 NDA 限制、因此我们需要签订 NDA 才能共享器件详细信息。 您可以随时使用已公开提供的 AFE5818。