请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73-Q1 主题中讨论的其他器件:LM73
[ LM73-Q1 ] 异常温度 瞬时压降导致的电压读数
您好!
我的客户报告说瞬时压降后温度读数异常。
根据客户、电压降至最低电源电压(2.7V)以下。
因此、我解释说可能会发生异常读数。
(抱歉、我目前没有更多详细信息。)
您是否见过异常温度。 电压降导致的读数?
我还建议客户在此类压降事件之后根据数据表执行完全断电复位。
谢谢、
Ken
:
LM73/软件复位序列
e2e.ti.com/.../530548
LM73读取数据异常
e2e.ti.com/.../535974
LM73/异常温度数据
e2e.ti.com/.../373600