This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73-Q1:异常温度。 瞬时压降导致的电压读数

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659221/lm73-q1-abnormal-temp-reading-due-to-instantaneous-voltage-drop

器件型号:LM73-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73

[ LM73-Q1 ]  异常温度 瞬时压降导致的电压读数

您好!

我的客户报告说瞬时压降后温度读数异常。
根据客户、电压降至最低电源电压(2.7V)以下。
因此、我解释说可能会发生异常读数。
(抱歉、我目前没有更多详细信息。)

您是否见过异常温度。 电压降导致的读数?

我还建议客户在此类压降事件之后根据数据表执行完全断电复位。

谢谢、
Ken




LM73/软件复位序列
e2e.ti.com/.../530548

LM73读取数据异常
e2e.ti.com/.../535974

LM73/异常温度数据
e2e.ti.com/.../373600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    如果您的电源斜升速率慢于或快于0.7V/ms、则此器件会有点棘手。 器件将无法向寄存器加载正确的值、因此可能导致温度异常。 如果电源电压低于最小电源电压、我们将不会受到任何影响。 针对这个的 POR 可分别在1.66V、1.7V、2.1V 和冷、RT、热时发生。 因此、任何低于最小电压的电压都会使器件进入异常温度读数。

    希望这对您有所帮助。
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢你的答复。 是的、这是我意识到并与客户分享的内容、以防止任何低于工作范围的电压降。

    我将在另一个帖子中打开与启动相关的问题。
    如果您也了解一下这一点、我们将不胜感激。

    谢谢、
    Ken