This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96550:TX_SDK_V1电源

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657410/lm96550-tx_sdk_v1-power-supply

器件型号:LM96550

您好!

我正在为 TX-SDK-V2/NOPB 评估模块设计电源。

用户指南中提到、在复杂的加电设置之后、+/-50电源的电流消耗为:"...  来自+50V 电源的~4mA 电流、来自-50V 电源的~3mA 电流..."。

在 lm96550的数据表中、是在评估模块中、最大额定值为:VPP 为7mA、VNN 为8mA、连接至+/- 50V。

我想知道必须考虑哪些规格。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不建议在新设计中采用 TX-SDK-V2/NOPB 评估模块。
    但要回答您的问题、差异可能是由于数据表和用户指南设置之间的占空比或测试条件。