请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM96550
您好!
我正在为 TX-SDK-V2/NOPB 评估模块设计电源。
用户指南中提到、在复杂的加电设置之后、+/-50电源的电流消耗为:"... 来自+50V 电源的~4mA 电流、来自-50V 电源的~3mA 电流..."。
在 lm96550的数据表中、是在评估模块中、最大额定值为:VPP 为7mA、VNN 为8mA、连接至+/- 50V。
我想知道必须考虑哪些规格。
此致。