主题中讨论的其他器件:TIDEP-0092
您好!
在演示 TIDEP-0092中、参数 peakValThresholds 和 SNRThresholds 如下:
obj->SNRThreshold[0]。rangelim =(uint16_t)(6.0f *(float)(1U << obj->xyzOutputQFormat));
obj->SNRThreshold[0]。threshold = convertSNRdbtoThreshold (1、15.0f、CFARTHRESHOLD_N_bit_FRAC);
obj->SNRThresholds[1].rangelim =(uint16_t)(10.0f *(float)(1U <<obj->xyzOutputQFormat));
obj->SNRThreshold[1]。threshold = convertSNRdbtoThreshold (1U、13.0f、CFARTHRESHOLD_N_bit_FRAC);
obj->SNRThresholds[2].rangelim = 65535;
obj->SNRThreshold[2]。threshold = convertSNRdbtoThreshold (1U、12.0f、CFARTHRESHOLD_N_bit_FRAC);
/*! @peakVal 阈值作为范围的函数变化(旨在消除的情况)
*驾驶汽车时也检测到杂波。) 阈值源自实验
obj->peakValThreshold[0]。rangelim =(uint16_t)(3.0F *(float)(1U <<obj->xyzOutputQFormat));
obj->peakValThreshold[0]。threshold =(35000 >> obj->log2numVirtAnt);
obj->peakValThreshold[1].rangelim = 65535;
obj->peakValThreshold[1].threshold = 0;
obj->peakValThreshold[2]。rangelim = 65535;
obj->peakValThreshold[2]。threshold = 0;
阈值随距离的变化而变化、我认为 是合理的。 是否应将方位角视为一个因素?如果两个物体与雷达的距离相同、 但方位角不同、则阈值是否不同?
提前感谢、
此致、
按比例