This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:信标未在 sensorStart 之后发布

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657206/iwr1443boost-semaphore-not-posting-after-sensorstart

器件型号:IWR1443BOOST

您好、雷达团队、

我有一位客户在配置 Capture Demo 项目时遇到问题。  任务 MmwDemo_dataPathTask 在 handle HWA 完成时等待、理想情况下应在 HWA 处理完成但从未收到句柄时发布该任务。 他们正在尝试创建以下配置文件、它是否有效?

  • 检测300米范围内的物体
  • 可解析间隔为33 cm 的物体
  • 每帧仅传输1个线性调频脉冲
  • 在一个方向上、我们 仅传输1帧
  • 我们获得1024点 FFT
  • 由于我们对速度不感兴趣、因此多普勒频段数量已被下拉至1

请参阅下面的线性调频脉冲配置:

  • FlushCfg
  • DfeDataOutputMode 1
  • 通道配置2 1 0
  • ADCfg 2 1.
  • AdcbufCfg 0 1 0 1
  • ProfileCfg 0 77 2 3.8 67.92 0 7.19 1 1009 15986 0 30
  • 线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
  • 帧配置0 1 0 2 1 0
  • guiMonitor 0 1 0 0 0 1
  • cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
  • peakGrouping 1 1 1 229
  • multiObjBeamForming 1 0.5
  • 离合器拆卸0
  • calibDcRangeSig 0-5 8 256
  • CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
  • measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
  • sensorStart

请告诉我您的想法、如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢!  

Barend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barend、

    我已经要求我团队的一位专家来看看这一点。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barend、

    我不确定我是否理解您的要求。

    如果客户想使用 Capture Demo 项目来捕获数据? 或者他只是想修改采集演示以适合自己的应用?

    有1个演示适合客户的个人资料。  高精度范围测量- 14xx。 链接如下所示。

    在高精度距离测量演示中、IWR14xx 可以在一维中执行1024点 FFT、 多普勒箱数为1。

    高精度距离测量演示可找到检测范围内最强的物体、客户可以修改其应用基础。 我列出了 RF 参数与客户配置文件相同的配置文件。 它 可以直接通过高精度范围测量演示进行加载。

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    通道配置1 1 0
    adccfg 2 1
    adcbufCfg 0 1 0 1
    1 profileCfg 0 77 2 3.8 67.92 0 7.19 1 1009 15986 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 0 1 0 100 1 0
    calibDcRangeSig 0 -5 5 32
    guiMonitor 1 0 0 0 1
    sensorStart
    

    如果您还有其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    感谢您的回复。 为了澄清这一点、客户的问题是、当他们尝试运行演示时、演示会被挂起。 当他们研究该问题时,他们发现函数 MmwDemo_dataPathTask()在 HWA 完成 semHandle 上被卡住,等待接收。 我希望我们能够准确地了解为什么没有收到句柄、我的第一个想法是配置文件或配置命令在这里可能存在故障、但我真的不太确定。 我将与客户联系、希望他们能够提供更多的输入。

    谢谢!
    Barend
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barend、

    您能否与客户再次核实、他正在使用哪个演示进行测试? 以及他使用的 SDK 版本。
    因为 guiMonitor 命令在捕获演示中不存在。

    此外、如果您可以提供调试记录、这将有助于解决此问题。
    谢谢。

    此致、
    Wesley。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barend、

    您对此问题是否有任何更新?
    谢谢。

    此致、
    Wesley。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    客户提供的最新消息、我将要求他们跳过此论坛、直接与您讨论!

    他们尝试了我们在 Linux 和 Windows 上提供的 HIGH_REACT_14xx_MSS 链接。 Linux 设置有点不稳定、并且频繁地置为有效。 但 Windows 设置按预期工作。 他们还验证了为满足我们的要求而设计的线性调频脉冲剖面。 目前、他们能够计算 FFT 并能够通过 UART 发送它。

    谢谢、
    Barend