请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 您好、雷达团队、
我有一位客户在配置 Capture Demo 项目时遇到问题。 任务 MmwDemo_dataPathTask 在 handle HWA 完成时等待、理想情况下应在 HWA 处理完成但从未收到句柄时发布该任务。 他们正在尝试创建以下配置文件、它是否有效?
- 检测300米范围内的物体
- 可解析间隔为33 cm 的物体
- 每帧仅传输1个线性调频脉冲
- 在一个方向上、我们 仅传输1帧
- 我们获得1024点 FFT
- 由于我们对速度不感兴趣、因此多普勒频段数量已被下拉至1
请参阅下面的线性调频脉冲配置:
- FlushCfg
- DfeDataOutputMode 1
- 通道配置2 1 0
- ADCfg 2 1.
- AdcbufCfg 0 1 0 1
- ProfileCfg 0 77 2 3.8 67.92 0 7.19 1 1009 15986 0 30
- 线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 帧配置0 1 0 2 1 0
- guiMonitor 0 1 0 0 0 1
- cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280
- peakGrouping 1 1 1 229
- multiObjBeamForming 1 0.5
- 离合器拆卸0
- calibDcRangeSig 0-5 8 256
- CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
- measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
- sensorStart
请告诉我您的想法、如果您需要更多详细信息、请告诉我。
谢谢!
Barend