This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:关于 ALERT 引脚上的上拉电阻器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658626/tmp431-about-pull-up-resistor-at-alert-pin

器件型号:TMP431

您好!

 

关于 TM431上的上拉电阻器、我的客户提出了一些问题。

它们在电路板上的设计与数据表中的 TMP431基本连接相同(图20:第32页)

他们现在正在检查它。

10k Ω 电阻作为上拉电阻器连接至 ALERT 引脚。(Vcc :5V)

它们确认了 ALERT 引脚在高电平输出时的电压为4V、然而在高电平输出时 THERM 引脚的电压为5V。

当 SCL、SDA 和 THERM 引脚断开时,但 ALERT 引脚的电压不变。 (保持4V。)

他们在其他董事会上证实了同样的现象。

(问题)

(1)您能否告诉我高电平输出电压为4V 的可能原因?

(2)它们猜到 Vcc (5V)会有一些电流输入到 ALERT 引脚。

如果是、它们是否需要更改上拉电阻器的值? (超过10k Ω?)

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    V+引脚上的电压是多少? 根据数据表第4页上的绝对最大额定值、ALERT 引脚电压不能超过 V+。 如果 ALERT 大于 V+、有一个二极管结构将从 ALERT 传导到 V+。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ren

    感谢你的答复。

    V+引脚上的电压为5V。

    我客户的原理图与数据表中的基本连接相同(图20:第32页)。

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    图20中有一个错误。 电阻器应为10kOhm、旁路电容器应为0.1uF。

    我认为我没有足够的信息来解决您的问题。 所描述的行为对于我们的器件来说似乎不是正常操作。

    设备是否已损坏?

    ALERT 引脚是否与其他器件共享?

    谢谢、