请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP431 您好!
关于 TM431上的上拉电阻器、我的客户提出了一些问题。
它们在电路板上的设计与数据表中的 TMP431基本连接相同(图20:第32页)
他们现在正在检查它。
10k Ω 电阻作为上拉电阻器连接至 ALERT 引脚。(Vcc :5V)
它们确认了 ALERT 引脚在高电平输出时的电压为4V、然而在高电平输出时 THERM 引脚的电压为5V。
当 SCL、SDA 和 THERM 引脚断开时,但 ALERT 引脚的电压不变。 (保持4V。)
他们在其他董事会上证实了同样的现象。
(问题)
(1)您能否告诉我高电平输出电压为4V 的可能原因?
(2)它们猜到 Vcc (5V)会有一些电流输入到 ALERT 引脚。
如果是、它们是否需要更改上拉电阻器的值? (超过10k Ω?)
此致、
Tao2199