请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST、 IWR1443
您好!
IWR1642Boost 的视场是多少? 我可以在毫米波演示中看到、方位角分辨率取决于 TX 和 Rx 天线的数量。 但是、在仰角中、视场会怎样。 我想、即使该物体与雷达不在同一高度、也可以检测到传感器前方的物体。 我是否可以假设检测到30°开放角(仰角)内的物体以及前面的两个物体?
感谢你的帮助。
RYEN