This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:仰角视场

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658632/iwr1642boost-elevation-field-of-view

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOSTIWR1443

您好!

IWR1642Boost 的视场是多少? 我可以在毫米波演示中看到、方位角分辨率取决于 TX 和 Rx 天线的数量。 但是、在仰角中、视场会怎样。 我想、即使该物体与雷达不在同一高度、也可以检测到传感器前方的物体。 我是否可以假设检测到30°开放角(仰角)内的物体以及前面的两个物体?

感谢你的帮助。

RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RYEN、

    IWR1642BOOST 上没有仰角视场、因为 IWR1443BOOST (Tx 2)上没有 Tx "仰角天线"。 这只是电路板的一个限制、但 IWR1443器件本身确实可以进行高度检测。 这将取决于您的最终天线设计。

    如果您想观察 BoosterPack 上的仰角视场、我建议订购 IWR1443BOOST。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的回复。 我知道、使用 IWR1642BOOST 模块时、无法分辨两个仰角不同的物体。 但是、在一些测试中、我确实经历 过、当安装稍微指向天空的雷达并 使用与地面平行的运动向传感器移动物体时、传感器仍会检测到物体。 您是否知道"仰角"对于仍被检测到的物体有多陡峭?

    感谢你的帮助。

    此致、

    RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RYEN、

    IWR1642BOOST EVM 的仰角 FOV 约为+/- 15度、因此总仰角约为30度(基于相对于内径的6dB 增益下降)。 您可以参阅《IWR1642BOOST 用户指南》第2.6节中的天线模式图。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nitin! 这正是我要找的。

    此致、

    RYEN