This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:具有多个 CSI2端口的 AWR1243级联

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657790/awr1243-awr1243-cascading-with-multiple-csi2-ports

器件型号:AWR1243

你(们)好

   因为 AWR1243 具有级联功能、可以同时使用多个 MULTIPAL 芯   片、每个芯片都有一个 CSI2端口。 尽管您建议 使用 TDA3x 进行 后处理(由于 TDA3x 具有2个 DSP 内核和2个 ARM 内核、因此其 处理 能力足以满足我们的业务需求)、但每个 TDA3x  只有一 个 CSI2端口。 。 重点是使用 TDA3x 进行部署时、如果 AWR1243级联有 N 个芯片、   则需要使用 N 个 TDA3x 芯片来 限制 CSI2端口、但对于处理方面、一 个 TDA3x 就足够了。

   因此 、在级联情况下、我们仍然更喜欢 FPGA+DSP 架构,在您的 演示视频中、您会显示一个4芯片级联场景、因此我想知道  您使用或 建议在 这种场景中使用哪种数据收集方法。

    顺便说       一下、awr1243目前仍处于工程样片阶段、大约当您可以提供发布版本?时

     谢谢!

                  Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的查询提交给 AWR 团队成员。 周一有人应该为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    既然我现在还没有收到任何消息,我前面提到的问题是否有任何消息?
    谢谢!
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您可以查看该主题: e2e.ti.com/.../657535

    这将有助于阐明如何将多个 AWR12器件连接到 TDA3x。

    谢谢、此致、
    Piyali