This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:需要有关根据 FDC2214-的单端配置电容值计算水位的帮助

Guru**** 2592440 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657368/fdc2214evm-need-help-to-calculate-water-level-from-capacitance-values-from-fdc2214--for-single-ended-configuration

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2214

我们使用 FDC2214 EVM 来测量塑料容器中的水位。 我们使用的传感器 PCB 也是 TIDA00317:我们使用了;每个液位传感器、参考空气传感器和参考液体传感器使用一个通道。由于 FDC2214没有有源屏蔽信号、因此不使用屏蔽引脚。 所示的设置图像将显示这一点。

当我们根据给定的公式计算出水位时、

级别= href{(clevel - Clevel0)/(CRL-CRE)}

表的最后一列显示了计算出的水位、单位为 cm。

我们无法计算出确切的水位。

您能不能查看读数并提出改进建议、以便我们能够准确测量水位。

以 pF 为单位
实际水位   液体传感器/通道1 参考液体/CH2 参考空气/通道3 计算出的水位(单位:厘米)
0厘米 27.27. 24.19. 27.4. 34.83074766
1厘米 27.39. 24.27. 27.44. 35.04615142
2厘米 27.5. 24.3. 27.47. 35.15615142
3厘米 27.61. 24.31. 27.5. 35.21815047
4厘米 27.74. 24.31. 27.53. 35.27726708
5厘米 27.84. 24.31. 27.56. 35.30769231
6厘米 27.93 24.31. 27.58. 35.35201835
7厘米 28.05 24.31. 27.61. 35.404545
8厘米 28.13. 24.32. 27.63. 35.46232628.
9厘米 28.17. 24.32. 27.65 35.45828829
10厘米 28.2. 24.32. 27.7. 35.38047337
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否举一个您放置在方程式中的值示例?

    以下几个应有所帮助的快速说明:

    空气基准的电容比液体基准高似乎很奇怪、您可能希望获取容器中没有液体的基线读数、以抵消系统中的电容、例如导线的寄生电容。 FDC2214读取的大部分电容实际上并不是从容器中的水或空气中读取的。

    此外、您的空气/系统基准似乎随着体积的增加而增加。 您是否在顶部的参考传感器上运行暴露的导线? 您可能需要屏蔽这些电缆(如接地同轴电缆)以防止这种情况发生。

    最棒的

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    我同意 Steven 的意见。 很奇怪、您的参考空气读数几乎与液体传感器读数一样高。 您能否提供计算中使用的确切公式和值? 如果您可以为您的系统提供完整的系统设置、那将会很好。

    此外、如 Steven 所说、如果您尚未屏蔽电线、则应考虑屏蔽电线。

    最棒的

    Jiashow