请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC2214EVM 主题中讨论的其他器件:FDC2214
我们使用 FDC2214 EVM 来测量塑料容器中的水位。 我们使用的传感器 PCB 也是 TIDA00317:我们使用了;每个液位传感器、参考空气传感器和参考液体传感器使用一个通道。由于 FDC2214没有有源屏蔽信号、因此不使用屏蔽引脚。 所示的设置图像将显示这一点。
当我们根据给定的公式计算出水位时、
级别= href{(clevel - Clevel0)/(CRL-CRE)}
表的最后一列显示了计算出的水位、单位为 cm。
我们无法计算出确切的水位。
您能不能查看读数并提出改进建议、以便我们能够准确测量水位。
| 以 pF 为单位 | ||||
| 实际水位 | 液体传感器/通道1 | 参考液体/CH2 | 参考空气/通道3 | 计算出的水位(单位:厘米) |
| 0厘米 | 27.27. | 24.19. | 27.4. | 34.83074766 |
| 1厘米 | 27.39. | 24.27. | 27.44. | 35.04615142 |
| 2厘米 | 27.5. | 24.3. | 27.47. | 35.15615142 |
| 3厘米 | 27.61. | 24.31. | 27.5. | 35.21815047 |
| 4厘米 | 27.74. | 24.31. | 27.53. | 35.27726708 |
| 5厘米 | 27.84. | 24.31. | 27.56. | 35.30769231 |
| 6厘米 | 27.93 | 24.31. | 27.58. | 35.35201835 |
| 7厘米 | 28.05 | 24.31. | 27.61. | 35.404545 |
| 8厘米 | 28.13. | 24.32. | 27.63. | 35.46232628. |
| 9厘米 | 28.17. | 24.32. | 27.65 | 35.45828829 |
| 10厘米 | 28.2. | 24.32. | 27.7. | 35.38047337 |