请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
人类当移动被识别时、但无法检测到人类当使用 SDK1.05时、人类在15米范围内。
以下是配置设置:
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 110 7 57.14 0 8 1 256 5209 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
帧配置0 1 64 0 40 1 0
guiMonitor 1 0 0 1
cfarCfg 0 8 4 0 5120
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
calibDcRangeSig 1-5 8 256
peakGrouping 1 1 1 1 255
multiObjBeamForming 1 0.5
sensorStart
此致、
Maruthi。