This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 awr1642 1.05SDK 未检测到静态时为人

Guru**** 2592470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658071/awr1642boost-human-when-static-is-not-detected-using-awr1642-1-05sdk

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

人类当移动被识别时、但无法检测到人类当使用 SDK1.05时、人类在15米范围内。

以下是配置设置:

sensorStop  
FlushCfg   
DfeDataOutputMode 1   
通道配置15 3 0   
ADCfg 2 1.   
AdcbufCfg 0 1 1   
ProfileCfg 0 77 110 7 57.14 0 8 1 256 5209 0 48   
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1   
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2   
帧配置0 1 64 0 40 1 0   
guiMonitor 1 0 0 1   
cfarCfg 0 8 4 0 5120   
cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120   
calibDcRangeSig 1-5 8 256   
peakGrouping 1 1 1 1 255   
multiObjBeamForming 1 0.5   
sensorStart
此致、
Maruthi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maruthi、

    如果您对使用雷达的"人员检测"问题感兴趣、我建议查看人员计数参考设计( )。

    我还建议您转到 SDK 1.1、因为它具有一个附加功能(称为杂波消除)、可帮助处理几乎静止的物体(如人)。

    如果您想了解使用当前配置无法检测到人的原因、可以收集单个帧的 ADC 数据并离线处理、以了解为何不会发生检测。 您可能会发现场景中的杂波太大、或者(对于 CFAR) SNR 要求太高。

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    请告诉您在哪里下载 TI 离线雷达处理链。

    此致、
    Maruthi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maruthi、

    我们目前没有在线发布的离线雷达处理链。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maruthi、

    您可以做的一件事(作为临时措施)是在 Radar Visualizer 中检查1D 配置文件。 启用1D 配置文件选项并查看目标(在本例中为人员)是否可见。

    然后、您可以降低 CFAR 阈值、直至人员可见。 您可以尝试下面给出的修改配置。

    sensorStop  
    FlushCfg   
    DfeDataOutputMode 1   
    通道配置15 3 0   
    ADCfg 2 1.   
    AdcbufCfg 0 1 1   
    ProfileCfg 0 77 110 7 57.14 0 8 1 256 5209 0 48   
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1   
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2   
    帧配置0 1 64 0 100 1 0   
    guiMonitor 1 1 0 1   
    cfarCfg 0 8 4 0 5120   
    cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120   
    calibDcRangeSig 1-5 8 256   
    peakGrouping 1 0 1 255   
    multiObjBeamForming 1 0.5


    此致

    Anil