This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:是否可以禁用 TX 但启用 RX 和混频器来检测干扰?

Guru**** 2592450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658286/awr1243-is-it-possible-to-disable-tx-but-enable-rx-and-mixer-to-detect-interference

器件型号:AWR1243

大家好、

是否可以禁用 TX (而不是 VCO)、这意味着没有发出线性调频脉冲、而是启用 RX 和混频器、这意味着接收到的信号仍然可以被 TX 线性调频脉冲扩展?

在这种情况下、不会发出线性调频脉冲、但在内部会生成线性调频脉冲。 对于 RX、仅存在干扰(和噪声)、并且没有来自目标的回波、因为没有发出线性调频脉冲。 TX 线性调频脉冲仍然可以扩展干扰。

然后、我们可以更轻松地执行干扰检测。

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    这是一个很好的主意、并且很容易受到 AWR 器件的支持。 您所要做的就是创建一个不传输任何内容的线性调频脉冲、然后
    您可以创建具有一种线性调频脉冲的帧。 不启用任何 Tx。 然后、帧将关闭 Tx、仅打开 Rx。

    或者、AWR 器件具有挂钩、允许您观察光谱中的静默空间。 例如、在 FMCW 雷达中、目标具有正频率(正斜率)或负频率(负斜率)。 如果您在"Complex2X"模式下配置雷达、则可以同时观察正频率和负频率。 负频率中的尖峰(使用正斜率线性调频脉冲时)表示干扰。

    您还可以使用 CQ 数据来查看干扰是否会影响线性调频脉冲。 CQ (或线性调频脉冲质量)是可以从器件发送的附加消息、允许用户将正负频率中的能量作为时间的函数。 负频率(正斜率线性调频脉冲中)中的能量峰值将指示存在干扰。

    此致
    Anil