请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 大家好、
是否可以禁用 TX (而不是 VCO)、这意味着没有发出线性调频脉冲、而是启用 RX 和混频器、这意味着接收到的信号仍然可以被 TX 线性调频脉冲扩展?
在这种情况下、不会发出线性调频脉冲、但在内部会生成线性调频脉冲。 对于 RX、仅存在干扰(和噪声)、并且没有来自目标的回波、因为没有发出线性调频脉冲。 TX 线性调频脉冲仍然可以扩展干扰。
然后、我们可以更轻松地执行干扰检测。
谢谢、
Feng