This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:毫米波在线演示可视化工具无响应

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654281/iwr1642boost-mmwave-online-demo-visualizer-not-responding

器件型号:IWR1642BOOST

大家好、

当我单击"将配置发送到毫米波器件"时没有响应、连接正常。 CCS 版本7.4.0.00015、SDK 版本 MMWAVE_SDK_01_01_00_02。 器件处于功能模式、仅 连接跳线 SOP0。 如果您需要更多信息、请告诉我。

感谢您能给我任何建议。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试在调试模式下运行演示、因此我认为您需要在 SOP0和 SOP1上使用跳线。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我尝试将跳线放置在 SOP0和 SOP1上进行调试、但无法进入调试模式、屏幕截图如下所示。 我已经多次重置电路板、但仍然是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、我尝试根据项目目录中的 high_accuracy_16xx_lab_user_guide.pdf 运行 lab0005-high-accure-16xx 演示。  但是当我单步执行“快速启动3”、“否6”时 ,按“从 PC 加载配置并发送”按钮,然后选择
    accuracyTest1.txt 下的 C:\ti\mmwave_training_ \labs\lab0005-highAccure-16xx\lab0005-high-Accure-16xx_pjt、  

    没有发生任何情况、也没有向 Web 传输数据。 我认为这是与以前相同的问题。 前面的问题也没有解决。 如果您能给我任何建议、我将不胜感激!