请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 大家好、
当我单击"将配置发送到毫米波器件"时没有响应、连接正常。 CCS 版本7.4.0.00015、SDK 版本 MMWAVE_SDK_01_01_00_02。 器件处于功能模式、仅 连接跳线 SOP0。 如果您需要更多信息、请告诉我。
感谢您能给我任何建议。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当我单击"将配置发送到毫米波器件"时没有响应、连接正常。 CCS 版本7.4.0.00015、SDK 版本 MMWAVE_SDK_01_01_00_02。 器件处于功能模式、仅 连接跳线 SOP0。 如果您需要更多信息、请告诉我。
感谢您能给我任何建议。 非常感谢!
尊敬的、我尝试根据项目目录中的 high_accuracy_16xx_lab_user_guide.pdf 运行 lab0005-high-accure-16xx 演示。 但是当我单步执行“快速启动3”、“否6”时 ,按“从 PC 加载配置并发送”按钮,然后选择
accuracyTest1.txt 下的 C:\ti\mmwave_training_ \labs\lab0005-highAccure-16xx\lab0005-high-Accure-16xx_pjt、
没有发生任何情况、也没有向 Web 传输数据。 我认为这是与以前相同的问题。 前面的问题也没有解决。 如果您能给我任何建议、我将不胜感激!