请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生
MMWAVE_Demo_Visualizer 有两个问题 (在线)。
首先、当我们使用 RTS (ITS -9510B)时、该参数设置固定速度(10 km/h)、范围为33m 至60m。
我们发现绿点在"X-Y 散点图"中随机向右和向左移动。
第二、关于"相对功率"、如何转换和定义该值 、哪份文档对 其进行了讨论。