This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AWR1642BOOST:AWR1642Boost "X-Y 散点图"。

Guru**** 2594630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658064/webench-tools-awr1642boost-awr1642boost-x-y-scatter-plot

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生  

  MMWAVE_Demo_Visualizer 有两个问题 (在线)。

 首先、当我们使用 RTS (ITS -9510B)时、该参数设置固定速度(10 km/h)、范围为33m 至60m。

 我们发现绿点在"X-Y 散点图"中随机向右和向左移动。

第二、关于"相对功率"、如何转换和定义该值 、哪份文档对 其进行了讨论。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、HWP、

    您能否确认您在此实验的毫米波演示可视化工具的"Configure"选项卡中设置的配置?

    此外、您能否提供有关第二个问题的更多信息?

    此致、
    Anand