This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080输出精度与回流温度之间的关系

Guru**** 2591870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656337/hdc1080-relation-between-hdc1080-output-accuracy-and-reflow-temperature

器件型号:HDC1080

尊敬的 Jose-San:

e2e.ti.com/.../Marubun-refrow.pptx

感谢您的特殊支持。

在客户的 HDC 1080中、输出精度存在错误、

我正在寻找解决这一问题的方法。

其中一个因素是、我们认为回流温度是由其导致的。

我有两个问题。

① μ A

客户使用随附的回流焊曲线实现 HDC 1080。

与 TI 的建议相比、峰值温度较低、但如果该温度较低、

器件的吸湿性是否不足以及 IC 吸收值在安装后会发生变化?

② μ A

该 IC 会吸收水分、因为它是电容耦合类型、但即使 IC 的湿度精度偏离了约5%、

如果再次去除水分、是否可以认为湿度精度会基于湿度恢复到1-2%?

如果是、HDC1080的加热器功能是否也会出现同样的现象?

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣、您好、
    我们的湿度传感器专家将必须检查回流温度与 RH 精度之间是否存在这种相关性。
    到目前为止、我们还没有接触到这种行为、但无论如何都将进行检查。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    非常感谢您的支持。
    您是否获得了有关回流温度与输出精度之间关系的答案?
    由客户提示。

    最好的雷加尔
    福泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽-圣您好、

    与我的同事讨论后、我们得出结论、您的客户使用的回流焊曲线不会对 RH 精度或传感器完整性产生任何影响。 尽管此温度曲线使用的值低于推荐值、但从吸收水分的角度来看、差异可以忽略不计。

    除非长时间暴露于高温/高 RH 水平(数据表第9.3.3节中描述的85C/85%)、否则传感器应恢复原始精度。 请注意、+/-2% RH 是一个典型值、并不保证在所有条件/器件上都有。 5% RH 是某些装置上的可能值。


    此致、
    何塞