请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 尊敬的 Jose-San:
e2e.ti.com/.../Marubun-refrow.pptx
感谢您的特殊支持。
在客户的 HDC 1080中、输出精度存在错误、
我正在寻找解决这一问题的方法。
其中一个因素是、我们认为回流温度是由其导致的。
我有两个问题。
① μ A
客户使用随附的回流焊曲线实现 HDC 1080。
与 TI 的建议相比、峰值温度较低、但如果该温度较低、
器件的吸湿性是否不足以及 IC 吸收值在安装后会发生变化?
② μ A
该 IC 会吸收水分、因为它是电容耦合类型、但即使 IC 的湿度精度偏离了约5%、
如果再次去除水分、是否可以认为湿度精度会基于湿度恢复到1-2%?
如果是、HDC1080的加热器功能是否也会出现同样的现象?
最棒的,雷加尔
福泽