https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657721/ldc1101-ldc1101
器件型号:LDC1101主题中讨论的其他器件: TIDA-00317
您好!
我的客户正在寻找一种方法来测量管道中浮子的距离以测量液位。
范围为5-7 cm、需要0.1%的精度
我曾考虑使用 FDC 器件的 LDC 进行电感式或电容式感应。
由于电子器件处于浮动状态、因此电池供电必须具有低功耗。
每秒测量2次。
您能否提出什么是可用解决方案?
他们还对 LDC/FDC 系统随时间推移的漂移非常感兴趣。
我们有没有关于这个主题的论文?