This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657721/ldc1101-ldc1101

器件型号:LDC1101
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317

您好!

我的客户正在寻找一种方法来测量管道中浮子的距离以测量液位。

范围为5-7 cm、需要0.1%的精度

我曾考虑使用 FDC 器件的 LDC 进行电感式或电容式感应。

由于电子器件处于浮动状态、因此电池供电必须具有低功耗。

每秒测量2次。

您能否提出什么是可用解决方案?

他们还对 LDC/FDC 系统随时间推移的漂移非常感兴趣。

我们有没有关于这个主题的论文?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供设置的图片? 通常、电子设备会进入容器的外部、直接测量液体、或者如果浮子具有金属涂层/表面来测量液体。 如果电子器件位于浮子内部、则对于电感式传感器、您需要让管壁包含一段具有梯度的金属、类似于以下线性位置感应应用手册中的图1: www.ti.com/.../SNOA931

    我在这种方法中看到的一个主要挑战是、浮子不应能够旋转、这样它就可以在金属表面和传感器之间保持恒定的距离。 然而,我怀疑这将是一个挑战。 此外、根据功耗要求、您需要在大部分时间将 LDC1101置于睡眠或关断模式、并使用功耗较低的 MCU 将其唤醒以进行测量。 我们可以通过这种方式实现低功耗、尤其是 LDC1101、LDC1101具有 SPI 接口和快速转换间隔、可实现非常快速的占空比。 有关节能技术的更多信息、请参阅以下应用手册: www.ti.com/.../SNOA949

    如果可以将电子装置留在管外、则更可取。 您可以直接使用电容式传感器测量浮点或液体、类似于我们的液位感应参考设计 :www.ti.com/.../tida-00317

    有关电感式和电容式感应应用手册的列表、请参阅以下内容:

    希望这能帮助您指明正确的方向。

    此致、

    Luke