This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:BSTEVM

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657734/tdc1000-gasevm-bstevm

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!

只需回答几个简短的问题。

我正在查看 BSTEVM 的原理图、对 L1和 L2有疑问。

L1是电感为10uH 的铁芯电感器、对吧? 您使用了什么器件型号?

L2的名称指向电感器、但它的符号指向铁氧体磁珠。  

是电感器还是铁氧体磁珠? 您可以向我提供器件型号吗?

对于电感器、它的电感是什么? 测试频率?  

如果使用铁氧体磁珠、阻抗是多少? 测试频率?

此致、

何塞·卡埃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    L1是 TDK 部件:VLF302515MT-100M

    L2是铁氧体磁珠。 也是 TDK 器件:MMZ1608A152E

    制造商网站将发布这些规格。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Scott。