请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657734/tdc1000-gasevm-bstevm
器件型号:TDC1000-GASEVM
您好!
只需回答几个简短的问题。
我正在查看 BSTEVM 的原理图、对 L1和 L2有疑问。
L1是电感为10uH 的铁芯电感器、对吧? 您使用了什么器件型号?
L2的名称指向电感器、但它的符号指向铁氧体磁珠。
是电感器还是铁氧体磁珠? 您可以向我提供器件型号吗?
对于电感器、它的电感是什么? 测试频率?
如果使用铁氧体磁珠、阻抗是多少? 测试频率?
此致、
何塞·卡埃罗