This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:77~81GHz 频段上的发射功率变化是多少

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654579/awr1243-what-is-the-transmit-power-variation-over-the-frequency-band-77-81ghz

器件型号:AWR1243

尊敬的 TI 支持:

您能否告诉我、在77~81GHz 的工作频带范围内、AWR1243的发射功率变化是多少?

如果您能够提供一个图形、显示功率随发射频率的变化特性、这将会很有帮助(Y 轴:以 dBm 为单位的 TX 功率、以 GHz 为单位的 X 轴发射频率)。

谨随信。

Jonathan Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、

    我们有特征数据。 我需要检查是否需要 NDA 才能与您共享此数据。 我会再回到这个问题上。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu

    感谢您的快速回复。 如果您需要 NDA 来共享此信息、请告诉我同意 NDA 的流程、以及我们应该在 TI 与谁讨论此内容?

    此致

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghu:

    如果您能够共享此信息、请告诉我。
    如果您需要 NDA、请告诉我、以便我们可以准备。

    此致

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghu:

    您能否告诉我您是否能够提供此数据?
    如果您需要 NDA、请告诉我我们如何同意?

    此致

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、
    关闭此主题、因为我们与 TI 代表进行了离线通信。

    谢谢、
    Raghu