请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 尊敬的 TI 支持:
您能否告诉我、在77~81GHz 的工作频带范围内、AWR1243的发射功率变化是多少?
如果您能够提供一个图形、显示功率随发射频率的变化特性、这将会很有帮助(Y 轴:以 dBm 为单位的 TX 功率、以 GHz 为单位的 X 轴发射频率)。
谨随信。
Jonathan Jones
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.