请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-Q1 主题中讨论的其他器件:TDC1000-C2000EVM、 TDC1000
尊敬的 TI 成员。
我的客户 正在 使用1MHz 传感器进行测试。
在数据表图19中、
由于噪声和时序精度、建议使用该方法。
我认为高通转角频率和低通转角频率是可用的频段。
但 在通过 RF1电阻后、衰减会很高。
如果没有关系、他们 需要移除 滤波器。
或者 、如果我们需要设计滤波器、我们应该如何确定 fc (中心频率) 和 fb (滤波器带宽)?
谢谢。