This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080原型设计适配器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657132/hdc1080-hdc1080-prototyping-adapters

器件型号:HDC1080

我想评估几个 HDC1080传感器、但在查找用于将 HDC1080焊接到的正确原型适配器时遇到问题。 我的客户目前正在使用两个 EVM、打破了传感器所在的区域、并安装了一个接头来连接其系统。

是否还有其他几个单元可以提供的类似功能? 购买用于评估传感器的 EVM 似乎不是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    遗憾的是、德州仪器为 HDC1080评估提供的唯一选项是 EVM。 常见业余爱好者网站上可能提供了一些适用于类似封装的分线板、可用于/适用于 WSON-6。

    此致、
    何塞