请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 我想评估几个 HDC1080传感器、但在查找用于将 HDC1080焊接到的正确原型适配器时遇到问题。 我的客户目前正在使用两个 EVM、打破了传感器所在的区域、并安装了一个接头来连接其系统。
是否还有其他几个单元可以提供的类似功能? 购买用于评估传感器的 EVM 似乎不是最佳解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.