This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:在 MMW_training 1.5.5提供的轻扫手势演示中,其 GUI 未打开。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655249/awr1443-in-swipe-gesture-demo-provided-with-mmw_training-1-5-5-its-gui-is-not-opening

器件型号:AWR1443

请查找附加的日志:


状态=

    0


Cmdout =

   'Caption=XDS110类应用/用户 UART (COM33)
    CAPTION=通信端口(COM1)
    CAPTION=XDS110类辅助数据端口(COM34)
    '


UART_COM =

 电池

   'UART (COM33')


UART_COM =

 电池

   {1x1 CELL}


S_port =

    0

正在启动 UI 以进行毫米波演示....
正在打开配置文件 profile_2d_gesture_128.cfg ...

tlSize =

    8.


comportnum_str =

   'COM34'


comportnum_str =

   'COM33'

java.lang.NullPointerException
       请访问 com.mathworks.hg.peer.FigureFrameProxy.setMaximized(FigureFrameProxy。
Java:302)
       请访问 com.mathworks.hg.peer.FigureMediator.setMaximized(FigureMediator.java
:468)
       网址:com.MathWorks.Hg。peer.FigurePeer.doSetMaximized (图 Peer.Java:3426)

       网址:com.MathWorks.Hg peer.FigurePeer 26.run(FigurePeer.java:3415)
       网址为 com.MathWorks.hg.util.HGPeerQueu$HGPeerRunnablesRunner.runit(HGPeerQ
结束语 java.289)
       网址为 com.MathWorks.hg.util.HGPeerQueu$HGPeerRunnablesRunner.runNotThese(H
GPeerQueue.Java:321)
       网址为 com.MathWorks.hg.util.HGPeerQueu$HGPeerRunnablesRunner.run(HGPeerQue
UE.Java:337)
       在 java.awt.event.InvocationEvent.Dispatch (未知源)
       在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
       在 java.awt.EventQueue.access$200 (未知来源)
       在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
       在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
       java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
       java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown sour
CE)
       在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
       在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
       在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
       在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
       在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
       在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
       java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)
经过的时间为1.140681秒。
经过的时间为2.254490秒。
经过的时间为3.370958秒。
经过的时间为4.483978秒。
经过的时间为5.610416秒。
经过的时间为6.972195秒。
经过的时间为8.081222秒。
经过的时间为9.189252秒。

之后、它长时间未检测或打开任何 GUI 块。

请帮助解决问题。

Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarang、

    当它显示已用时间为 X 秒的消息时、我建议进行两次修复。

    首先、我建议将固件重新刷新到电路板上。

    其次、我建议您确认 SOP0上只有一个跳线、而 SOP1和 SOP2未组装。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    正如你所说的,我再次尝试了它,但它仍然显示出与先前相同的答复。

    Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我需要澄清的是、当我运行 Twirl 手势识别演示时、该演示使用与滑动演示相同的配置、然后 Twirl 演示可以正常工作。 EXE 文件从何处获取配置文件。
    那么、这是配置文件问题吗?

    当我在运行 tirl 演示时尝试更改"lab0009_MOSTE_RECog_Twirl_GUI"文件夹中的配置文件时、它没有更改、我在加载配置文件时观察到它。

    Sarang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarang、

    我们的轻扫演示专家现已不在办公室、但下周将回来、届时我可以让他们查看您的查询。

    您能否确认您是在调试模式还是部署(快速启动)模式下使用此演示?


    谢谢、
    Akash