请查找附加的日志:
状态=
0
Cmdout =
'Caption=XDS110类应用/用户 UART (COM33)
CAPTION=通信端口(COM1)
CAPTION=XDS110类辅助数据端口(COM34)
'
UART_COM =
电池
'UART (COM33')
UART_COM =
电池
{1x1 CELL}
S_port =
0
正在启动 UI 以进行毫米波演示....
正在打开配置文件 profile_2d_gesture_128.cfg ...
tlSize =
8.
comportnum_str =
'COM34'
comportnum_str =
'COM33'
java.lang.NullPointerException
请访问 com.mathworks.hg.peer.FigureFrameProxy.setMaximized(FigureFrameProxy。
Java:302)
请访问 com.mathworks.hg.peer.FigureMediator.setMaximized(FigureMediator.java
:468)
网址:com.MathWorks.Hg。peer.FigurePeer.doSetMaximized (图 Peer.Java:3426)
网址:com.MathWorks.Hg peer.FigurePeer 26.run(FigurePeer.java:3415)
网址为 com.MathWorks.hg.util.HGPeerQueu$HGPeerRunnablesRunner.runit(HGPeerQ
结束语 java.289)
网址为 com.MathWorks.hg.util.HGPeerQueu$HGPeerRunnablesRunner.runNotThese(H
GPeerQueue.Java:321)
网址为 com.MathWorks.hg.util.HGPeerQueu$HGPeerRunnablesRunner.run(HGPeerQue
UE.Java:337)
在 java.awt.event.InvocationEvent.Dispatch (未知源)
在 java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl (未知源代码)
在 java.awt.EventQueue.access$200 (未知来源)
在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
在 java.awt.EventQueue$3.run(Unknown 源代码中)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native 方法)
java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown sour
CE)
在 java.awt.EventQueue.dispatchEvent (未知来源)
在 java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters (未知源代码)
在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter (未知源代码)
在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy (未知源代码)
在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
在 java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents (未知源代码)
java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown 来源)
经过的时间为1.140681秒。
经过的时间为2.254490秒。
经过的时间为3.370958秒。
经过的时间为4.483978秒。
经过的时间为5.610416秒。
经过的时间为6.972195秒。
经过的时间为8.081222秒。
经过的时间为9.189252秒。
之后、它长时间未检测或打开任何 GUI 块。
请帮助解决问题。
Sarang