This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:高压传感器问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655871/pga460-high-voltage-transducer-issues

器件型号:PGA460

大家好、

我‘PGA460器件。 我将演示板硬件与自定义软件配合使用。 我还为变压器和超声波传感器安装了定制板。 使用此变压器、我达到换能器的250V 峰峰值驱动电压。 一切都进展顺利、直到我在 PGA460读数上丢失了所有信号。 经过调查、我发现 INP 引脚上的电阻器已死(R41)。 我认为电阻器无法承受更高的电压。 你怎么看?

这个问题引起了另一个问题。 我‘将电压提高到1000V。 PGA460能够在其 INP 引脚上支持的最大电压是多少? (在数据表上、该值为2V、我认为这非常低)。 PGA460针对直接暴露在传感器高驱动电压下的 INP 和 INN 引脚实施了哪些类型的保护?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、您好!
    INP 和 INN 的额定值为-0.3V 至2.0V。 有些内部电路具有类似削波的效果、但该效果取决于交流电容耦合电容(C_INP 和 C_INN)的值。 因此、计算交流电容耦合值(根据 PGA460数据表中给出的公式)对于防止 INP 和 INN 引脚损坏非常重要。 在没有外部交流耦合电容器的情况下施加超过2.0V 的固定直流值将损坏引脚、因此需要使用耦合电容器来消除/消除直流偏置。

    为了消除 INP 返回路径上的任何 Vpp 风险,请确保 C_INP 电容器和 R_INP 电阻器的额定值适当。 EVM 上的 C_INP (C10)电容器的额定电压为100V、因此250Vpp 传感器驱动器可能会降低 C_INP 电容。 您是否更换了 R_INP? 如果是、替换 R_INP 是否恢复了 PGA460检测回波的能力? R_INP 的新值是什么?

    您正在使用的定制传感器和变压器的器件型号或规格是什么? 我们仅针对高达约~300Vpp 的传感器激励电压测试了返回路径操作。 如果您预计换能器的电压为1000Vp、我建议您使用双二极管环接地( 有关二极管环的示例、请参阅 www.wtec.org/.../fh3_12.gif 的图"A") 与 INP 引脚并联、以在信号通过 R_INP 和 C_INP 路径后从外部将 INP 引脚上的驱动器电压钳位到+/-1~2V。 这将防止损坏 INP 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    我将 R_INP 替换为2512 1.2k 电阻器(额定电压为500V)。 它恢复了 PGA460检测回波的能力。 我同意您的意见、我必须找到一个额定电压至少为1000V 的电容器、用于我的最终应用。

    我的换能器是 Airmar ATK75 (75kHz 换能器、最大驱动电压为1000V)。 在我的测试中、我使用 Murata 55050C (比率1:1:50)。 为了达到1000V、我计划根据 Airmar 给我的规格构建定制变压器。

    我在我的帖子中附加了我计划在 INP 引脚上添加的保护的原理图(根据您的建议)。 您认为这是合适的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、您好!
    您建议的保护 INP 引脚的原理图似乎是合适的。 由于您使用的是中心抽头变压器、因此请确保不要超过15V 中心抽头电压(V_CT)。 OUTA 和 OUTB 的额定电压仅为30V、在中心抽头配置中、OUTA 和 OUTB 将在 V_CT * 2处达到峰值。