大家好、
我‘PGA460器件。 我将演示板硬件与自定义软件配合使用。 我还为变压器和超声波传感器安装了定制板。 使用此变压器、我达到换能器的250V 峰峰值驱动电压。 一切都进展顺利、直到我在 PGA460读数上丢失了所有信号。 经过调查、我发现 INP 引脚上的电阻器已死(R41)。 我认为电阻器无法承受更高的电压。 你怎么看?
这个问题引起了另一个问题。 我‘将电压提高到1000V。 PGA460能够在其 INP 引脚上支持的最大电压是多少? (在数据表上、该值为2V、我认为这非常低)。 PGA460针对直接暴露在传感器高驱动电压下的 INP 和 INN 引脚实施了哪些类型的保护?
谢谢你。