请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好!
我对不同文档中提到的天线增益值有疑问。
1)在 AWR1642BOOST 数据表(SWRU508a)的第12页中、提到"在76至81GHz 的工作频段内、天线峰值增益大于9dBi。"
2)配置文件配置数据结构(rlProfileCfg_t StructReference )是指值 从24到48的变量"rlUInt16_t rxGain"。
我的问题是、对于配置文件配置中的 Rx 增益值、我是否会在 AWR1642BOOST 板中获得9dBi?
我可以看到、它显然不是直接映射的。 那么、我想知道配置文件配置中设置的 Rx 增益值与我将获得的天线峰值增益之间的关系吗?
或者、这是 Tx 增益为9dBi 的简单情况、我的 Rx 增益为24dB 至48dB 之间的任意值。 虽然这种解释听起来很合理、但我有疑问、因为传感估算器允许我根据自己的意愿设置任何 Tx 增益。
提前感谢、
Santhana Raj