This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:天线最大增益和 Rx 增益

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656355/awr1642boost-antenna-max-gain-and-rx-gain

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我对不同文档中提到的天线增益值有疑问。

1)在 AWR1642BOOST 数据表(SWRU508a)的第12页中、提到"在76至81GHz 的工作频段内、天线峰值增益大于9dBi。"

2)配置文件配置数据结构(rlProfileCfg_t StructReference )是指值  从24到48的变量"rlUInt16_t rxGain"。

我的问题是、对于配置文件配置中的 Rx 增益值、我是否会在 AWR1642BOOST 板中获得9dBi?

我可以看到、它显然不是直接映射的。 那么、我想知道配置文件配置中设置的 Rx 增益值与我将获得的天线峰值增益之间的关系吗?

或者、这是 Tx 增益为9dBi 的简单情况、我的 Rx 增益为24dB 至48dB 之间的任意值。 虽然这种解释听起来很合理、但我有疑问、因为传感估算器允许我根据自己的意愿设置任何 Tx 增益。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    我已要求 AWR 团队成员为您考虑这一点。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    1) 1)天线峰值增益是天线设计的函数。 对于 AWR1642BOOST EVM、天线增益为9dBi (对于 Tx 天线和 Rx 天线)。 如果不重新设计天线、则无法增加该值。

    2) 2) rxGain 是可在器件中编程的接收器增益。 更改 rxGain 后、更改 RF 和 IF 部分中的设置以改变增益。 因此、您可以根据预期的接收信号强度将其从24dB 更改为48dB。

    因此、对于任何 rxGain 值、天线峰值增益将始终为常量。

    此致、
    Jitendra