请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK
您好!
客户希望将 AWR1642设置为 连续波模式以进行测试。
此 contModeCfg in Configuration 命令是否用于将 AWR1642设置为连续波模式?
您能否帮助提供一个可用于将 AWR1642设置为输出77GHz 连续波信号的配置文件?
谢谢。
此致、
Wesley。