This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在采集演示中使用连续波模式?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656780/awr1642-how-to-use-the-continuous-wave-mode-in-capture-demo

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

您好!

客户希望将 AWR1642设置为 连续波模式以进行测试。  

 此 contModeCfg in Configuration 命令是否用于将 AWR1642设置为连续波模式?

您能否帮助提供一个可用于将 AWR1642设置为输出77GHz  连续波信号的配置文件?

谢谢。

此致、

Wesley。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!

    您可以在以下路径中的 MMWAVE-SDK 中的某个捕获演示中引用配置"$MMWAVE_SDK_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\capture\capture_demo_script_lvds_cont_mode.txt"。 它具有"contModeCfg"连续模式配置。

    以下是针对77GHz 起始频率的连续波模式配置:

    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 2.
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2
    AdcbufCfg 0 1 1
    低功耗0 0
    contModeCfg 77 0 6000 0 30 1 1024
    设置 HSI LVDS ADC 禁用
    sensorStart


    谢谢、
    Raghu