This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR1443校准和混叠速度检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656307/iwr1443boost-iwr1443-calibration-and-alias-velocity-detection

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

您好!

我有两个关于不同主题的问题。

1)使用新的 SDK 版本、您可以使用 xWR1642通过2个 Tx 且仅方位角检测和校正与速度相关的物体。
您是否有使用3 Tx 和仰角的类似方法?

2、是否有任何理由重新校准 IWR1443BOOST 以获得更好的波束形成性能、或者已完成的库存是否足够?

谢谢、

Karl Nordin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    不可以、基于 MIMO 的2x 速度扩展仅适用于1642平台上的2TX。
    2.由于电路板天线布局缺陷、SOC 中的射频延迟等、需要校准传感器以补偿距离估算中的偏置以及接收通道增益和相位缺陷。 OOB 演示提供了一个范围偏置和 RX 通道增益/偏移测量和补偿过程、如 MMWAVE_SDK_USER_guide.pdf 的第6.8节所述。 16xx OOB 演示 doxygen 文档中提供了校准过程的实现详细信息 /packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html。#校准

    请注意、IWR1443不支持 TX 波束形成(它支持用于干扰抑制的0/180度二进制相位调制和/或用于同步 MIMO 操作的 PN 序列编码)。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    1、因此、如果我正确理解、没有方法可以检测和补偿3个具有仰角的 Tx 的混叠速度。 因此、如果速度和相位误差存在混叠、则方位角和仰角都不正确。

    2、使用 iwr1443boost + TSW1400数据采集板时、该校准要求是否也包括在内?

    如果我理解正确、我使用位于0方位角和0仰角的反射器进行测量。 校准完成后、它应该对应于该距离/多普勒库中所有12根天线的相位和幅度相等?
    如果我更改斜坡配置、例如77GHz 时的500MHz 线性调频脉冲、则还需要重新校准。

    感谢您的回答

    此致
    Karl