请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1443
您好!
我有两个关于不同主题的问题。
1)使用新的 SDK 版本、您可以使用 xWR1642通过2个 Tx 且仅方位角检测和校正与速度相关的物体。
您是否有使用3 Tx 和仰角的类似方法?
2、是否有任何理由重新校准 IWR1443BOOST 以获得更好的波束形成性能、或者已完成的库存是否足够?
谢谢、
Karl Nordin