This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:76-81GHz 频带调节

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654906/awr1642boost-76-81-ghz-band-regulation

器件型号:AWR1642BOOST

尊敬的 TI:

我目前正在研究针对77GHz 频带(76-77)和79GHz 频带(77-81)的法规。

我找到了2004年 ETSI (欧洲)的文档2014年 FCC (美国) 2015年 ARIB (日本)的文档(它们仅描述了77 GHz 频带以及2014年 ITU 的 duments)。

所有文件都描述了针对该主题的建议、但除了2004年为欧盟监管该主题的欧洲共同体(EC)之外、我找不到任何关于该主题的法规。

此外、非文档指定了在任何地方用于工业的频带。 其中大多数人甚至明确指出它适用于汽车行业。

在任何地方、我都可以找到两个频段的当前稳压状态以及有关汽车(工业应用)以外其他用途法规的信息。

提前感谢。

Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alain、

    下面的帖子中回答了类似的问题


    谢谢、
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ik 认为出现了问题? 您提供的链接会恢复到我自己的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要编辑我之前的回复:

    我找到了该主题

    但 TI 的主题不完整。 它仅指2份 ETSI 法规报告以及有关 FCC 的内容。
    第一个答案是提供更多信息,但没有任何反应。 在我们开始对这项技术进行投资之前、我需要确保这些法规(可能在全球范围内)。

    编辑:国际电联就这些毫米波频带提出了建议,并在其网站上指出"我们分配全球无线电频谱和卫星轨道"。 这是否意味着根据这项建议,国际电联的每一个成员都同意这一事项? 还是每个成员仍需要签署接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    我的理解是,国际电联只就不同成员国如何使用不同频带的技术标准提出建议。 然后由不同的成员国接受或不接受这些建议。 您会发现、不同频段的法规可能因国家/地区而异。

    下面是我们在 FCC 和 ETSI 代码中找到的一些列表、我们可能在之前的 E2E 帖子中引用了这些列表。 我们要求每位客户审查所有适用的法规、以便了解哪些规则可能适用于您所需的产品、也可能不适用于您所需的产品。

    FCC:

    • 47 CFR §15.253 (地面车辆、固定基础设施)
    • 47 CFR §15.256 (液位探测雷达)
    • FCC 15-16 (地面车辆、固定基础设施)

    ETSI:

    • ETSI EN 301 091-1 (地面车辆)
    • ETSI EN 301 091-2 (固定基础设施)
    • ETSI EN 301 091-3 (铁路/公路交叉)
    • ETSI EN 303 360 (rotorcraft)
    • ETSI EN 302 264 (车辆)
    • ETSI EN 302 729 (液位探测雷达)
    • ETSI EN 302 372 (液位探测雷达)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Keegan