This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:具有演示图像的功能引导上的 NERR_OUT LED

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654978/awr1642boost-nerr_out-led-on-functional-boot-with-demo-image

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在尝试在 AWR1642Boost EVM 上运行毫米波演示。 当仅在跳线 SOP0就位的情况下引导时、NERR_OUT LED 亮起。 (5V 和 nRESET LED 也亮起。) 按下 RESET 按钮后、NERR_OUT LED 再次亮起。 当我运行毫米波演示可视化工具时、我可以配置串行端口、它显示"正在等待数据..." 窗口底部的位置。 但是、当我按"Send Config to mmWave Device"时、控制台中不显示任何内容。 我可以使用窗口左下角的图标断开并重新连接、并且没有更改结果。  

有时、当我配置串行端口时、它只接受我指定的其中一个端口。 例如、如果我输入 COM3和 COM4、底部的消息中将只显示 COM3、当我返回串行端口配置窗口时、第二个端口为空。 在这种情况下、将配置发送到器件会显示"检查串行端口设置"消息。 请注意、这并非总是发生的。

当 SOP0和 SOP2就位时、我能够使用 Uniflash 成功刷写二进制文件。 我已经尝试过 SDK 1.0和1.1中的毫米波演示二进制文件(xwr16xx_MMW_DEMo.bin)。

更多详细信息:

SDK 版本1.1

电路板版本 A

芯片修订版本1.0 (我相信)

如果对此进行故障排除、我将不胜感激。 根据用户指南中对 NERR_OUT 的说明、似乎可能存在硬件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些可能相关的更多信息。 我已尝试按照毫米波 SDK 用户指南中的说明从 CCS 调试器运行演示。 我可以启动我为电路板创建的目标配置并连接到 Cortex R4、但无法连接到 C674x。 它最初会显示错误1180 (设备保持复位状态),如果我继续复位并重试,则会显示其它错误,例如241、242、261或1170。

    连接到 Cortex R4后、我还尝试将程序加载到它、但失败、出现以下错误:

    Cortex_R4_0:写入长度0x3c 第0页0x0处的存储块时遇到问题:(错误-1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)
    Cortex_R4_0:文件加载器:验证失败:目标无法写入0x00000000
    Cortex_R4_0:GEL:文件:C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmwm_demo_mss.xer4f 加载失败: 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erich、

    如果您的 SOP 设置不正确、则会出现"Verification Failed (验证失败)"错误。
    完成刷写后、您是否已将 SOP 设置更改为"正常工作"?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在我刷写固件后、我在 SOP0跳线就位且 SOP1和 SOP2已移除的情况下重新启动电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erich、

    您能告诉我您所使用的电源的电流额定值吗?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是5V 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于用户指南建议使用2.5A 电源、因此我今天尝试使用3A 电源。 重新刷写固件后、它现在可以在不打开错误 LED 的情况下启动、我可以运行演示。 (演示图对我来说在很短的时间内冻结、但如果无法修复、我将打开另一个线程。)

    因此、我想得出的结论是、2A 电流绝对不足以为该电路板供电。