主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我正在尝试在 AWR1642Boost EVM 上运行毫米波演示。 当仅在跳线 SOP0就位的情况下引导时、NERR_OUT LED 亮起。 (5V 和 nRESET LED 也亮起。) 按下 RESET 按钮后、NERR_OUT LED 再次亮起。 当我运行毫米波演示可视化工具时、我可以配置串行端口、它显示"正在等待数据..." 窗口底部的位置。 但是、当我按"Send Config to mmWave Device"时、控制台中不显示任何内容。 我可以使用窗口左下角的图标断开并重新连接、并且没有更改结果。
有时、当我配置串行端口时、它只接受我指定的其中一个端口。 例如、如果我输入 COM3和 COM4、底部的消息中将只显示 COM3、当我返回串行端口配置窗口时、第二个端口为空。 在这种情况下、将配置发送到器件会显示"检查串行端口设置"消息。 请注意、这并非总是发生的。
当 SOP0和 SOP2就位时、我能够使用 Uniflash 成功刷写二进制文件。 我已经尝试过 SDK 1.0和1.1中的毫米波演示二进制文件(xwr16xx_MMW_DEMo.bin)。
更多详细信息:
SDK 版本1.1
电路板版本 A
芯片修订版本1.0 (我相信)
如果对此进行故障排除、我将不胜感激。 根据用户指南中对 NERR_OUT 的说明、似乎可能存在硬件问题。