请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP123 让我对 TMP123的运行提出疑问。
[故障]
IQ (静态电流)在数据表中指定为50uA (最大值)。
但是、我们实际上消耗大约15mA 的电流。
15mA 电流消耗的原因是什么?
[15mA 功耗条件]
(1) 0℃或更低温度环境。
(2)打开温度传感器(TMP123)。
(3)温度传感器(TMP123)的芯片选择引脚(5引脚)从"H"切换到"L"。
■当满足上述三个条件时、电流消耗为15mA。
·如果这三个条件不匹配、则不会消耗15mA 电流。
·如果这三个条件匹配、则始终消耗15mA 电流。
·我们已确认多个器件的工作电流消耗为15mA。
·电流使用 V +(3引脚)进行测量。
已在多个设备上确认相同的问题。
未知是由器件还是器件引起的。
我期待你的建议。
此致